Home » I trattamenti » Disinfezione interni e impianto clima PLUS
Disinfezione interni e impianto clima PLUS
Perché è importante
effettuare un trattamento disinfezione PLUS?
Un auto è sana quando ha subito una pulizia profonda dello scatolato del filtro, dell’evaporatore e dei condotti dell’aria condizionata. Grazie all’azione disinfettante dei nostri prodotti l’abitacolo della tua auto ed i condotti di aereazione saranno efficacemente sanificati.


Il trattamento disinfezione PLUS garantisce:
l’eliminazione del 99% dei batteri presenti sulle superfici
disinfezione dei filtri degli impianti di condizionamento
l’eliminazione di muffe e funghi che si sviluppano all’interno dell’impianto clima
l’eliminazione dei cattivi odori, compresi quelli provenienti dal vaporizzatore
Efficace sui virus incapsulati a quali appartiene la famiglia dei Coronavirus.
Durata del trattamento: 12 mesi
Come funziona il trattamento?
Verrà inserita la sonda nel condotto d’aerazione attraverso il pozzetto d’ispezione o nel tubo di scarico della
condensa, e se necessario, sarà rimosso il filtro dall’abitacolo e sostituito. Verrà
spruzzato l’intero contenuto del detergente nell’impianto cercando di raggiungere direttamente l’evaporatore.
Il prodotto, sarà lasciato agire per almeno 15 minuti prima di mettere in funzione l’impianto .
Lo spray viene posizionato e azionato all’interno della tua macchina e inizia la fase del trattamento. L’abitacolo viene completamente saturato dal composto chimico iniziando il processo di disinfezione. Odori, muffe, spore e batteri vengono eliminati.
Cosa verrà effettuato alla mia auto?
L’abitacolo della tua auto viene preparato al trattamento: gli interni dell’auto vengono aspirati completamente, eliminando così elementi organici fonti di cattivo odore. Il tecnico posiziona lo spray all’interno dell’abitacolo della tua auto: solitamente nella parte bassa dell’abitacolo. Lo spray viene azionato e inizia la fase vera e propria del trattamento. L’abitacolo viene completamente saturato. A procedura conclusa l’abitacolo viene areato lungamente.
Quali prodotti saranno utilizzati?
CERTIFICAZIONI

Germicida disinfettatnte Polar Ice N.19327

Germicida disinfettatnte Polar Ice N.19325
FAQ
L’auto rappresenta quasi una seconda casa per tutti noi e come tale tende ad accumulare muffe e batteri (si pensi a quante volte rientriamo nell’auto dopo aver “messo piede” negli ambienti più diversi…). Questo deposito di sostanze dannose porta ad un pericolo per la nostra salute che si può tradurre in allergie di vario genere. L’utilizzo regolare di disinfettanti per abitacolo e impianto clima, accompagnati da una pulizia di base dei vani interni, consente di minimizzare questo rischio e rende il living dall’auto più piacevole grazie alle diverse profumazioni.
L’igienizzazione elimina parzialmente la carica batterica presente sulle superfici mentre la disinfezione si attesta al 99% di efficacia e questo dato è certificato dall’indicazione del Presidio medico chirurgico registrato sui nostri prodotti disinfettanti (siano essi trattamenti per l’abitacolo, per l’impianto clima o più semplicemente un gel mani).
I trattamenti andrebbero ripetuti regolarmente; la loro costante applicazione ad ogni intervento sull’auto, sia questo un tagliando o altra tipologia di manutenzione, va in questa direzione azzerando regolarmente (al 99%) la presenza di sostanze dannose per la salute.
I trattamenti disinfettanti per abitacolo sono stati testati per questo specifico utilizzo e non producono quindi effetti indesiderati, se applicati nel modo corretto. Inoltre, la profumazione rilasciata è piacevole senza essere eccessivamente forte e invadente.